This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:转换时序

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1357541/sn74avch8t245-transition-timing

器件型号:SN74AVCH8T245

您好、我们目前正在使用 SN74AVCH8T245 8位双电源总线收发器 、它具有连接至 VCCA 和 VCCB 的3.3V 电压轨、并将输出馈送到适配器(CD74HC283M96)、

我们的要求是使用输出位地址为100的总线收发器、并将此输入馈送到上述加法器 P/N、以及预期输出101、并将后续输出信号馈送到控制器。

但我们面临加法器输出不一致的问题、无法确定问题产生的位置、目前我们通过固件代码通过添加1秒的延迟和始终观察到的一致性来解决此问题、  

我非常想知道硬件是否与任何东西有关、或者哪里出了问题、我要附上下面的电路图片。

如果需要进一步输入、

谢谢。

                                                                                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出开始具有错误值时、请显示示波器迹线以及相应的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dangeti:

    正如 Clemens 提到的、如果您共享加法器输入和输出的示波器波形、这将对我们有所帮助。

    问题:控制器需要接收101值的设定时间范围吗? 您说添加1秒延迟解决了问题、我猜是加法器上的传播延迟导致了不一致。 在 AVCH8T 上、3.3V 时的最大传播延迟为2.8ns、相差不大。 但在 CD74上、在4.5V 时最大传播延迟为63ns。  

    因此、通过增加1秒的延迟、您将为 CD74提供向控制器发送所有正确输出的时间。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    正如您在这里提到的、这是探测、

    IN0 ----- > ADD0_IN 上来自总线的 ADDER 输入信号

    IN1 ----- >  ADD1_IN 上 来自总线的 ADDER 输入信号

    IN2 ----- >  ADD0_IN 上 来自总线的 ADDER 输入信号

    OUT 0 ->加法器输出信号 ADD0

    OUT1 ->加法器输出信号 ADD1

    OUT 2 ->加法器输出信号 ADD2

    nRESET -> STM 控制器启动时间

    通过探测、我们可以看到总线输出的延迟、因为加法器输出在 STM 启动时已启动且正确、

    此致、

    Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    正如您在这里提到的、这是探测、

    IN0 ----- > ADD0_IN 上来自总线的 ADDER 输入信号

    IN1 ----- >  ADD1_IN 上 来自总线的 ADDER 输入信号

    IN2 ----- >  ADD0_IN 上 来自总线的 ADDER 输入信号

    OUT 0 ->加法器输出信号 ADD0

    OUT1  ->加法器输出信号 ADD1

    OUT 2 ->加法器输出信号 ADD2

    nRESET -> STM 控制器启动时间

    通过探测、我们可以看到总线输出的延迟、因为加法器输出在 STM 启动时已启动且正确、

    此致、

    Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加法器看上去工作正常。

    请显示245的输入和输出。 (示波器将有助于检测无效的逻辑电平电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是 AVC 输入和输出波形、我们可以看到传播延迟为750ms

    下面我附上了 AVC 的原理图、您能帮助我了解导致此延迟的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是什么导致输入信号在500ms 内下降? 最后会发生什么?