This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队:
有关 DDR4 SO-DIMM (3.3V)--> FPGA PS 侧(1.8V)的信息,请查看我们的应用
使用的 I2C 接口。
我们希望具有更好的兼容性。
如果您有任何疑虑、请告诉我。
非常感谢!
邱志伟
看起来没问题-我看到的情况中没有立即引起的问题。 器件 I/O 上使用的外部上拉电阻最终将决定可实现的数据速率、请确保它们的大小正确以满足系统需求。
此致、
插孔
您好、Jack:
对不起! 更新模型 TCA9802
是的、LSF 只是一个无源开关。 为了提高 VOL、您可以使用 I²C 缓冲器、如 TCA980x。
您好、Jack:
我们将电路更改修改为 TCA9802DGKT (U26 & U27),请检查 pdf 文件。
nl/为 DNP-->无装载。
如果您有任何疑虑、请告诉我。
我有一个问题,TCA9802 B 侧-->到 FPGA PS 侧。
TCA9802 B 侧未拉至高电平是否正确? (不安装 R691、R692、R694和 R695)
非常感谢^^
看起来不错。
B 侧上的上拉电阻必须拆除、这是正确的。 (TCA9554A 等开关需要上拉电阻、因此您无法在 B 侧使用它们。 但它们在 A 侧很好。)
邱志伟
我不立即担心。 TCA9803允许 VCCA > VCCB 运行、因此电流运行 正常。 EN 引脚还通过~250k Ω 上拉电阻在内部上拉至 VCCA、因此 也可根据需要保持悬空。
此致、
插孔
高洁明:
感谢您的支持^^
您好、Jack:
感谢您的支持^^
高 Jack & Clemens:
我想知道,
如果 TCA9802 B 侧上拉电阻(4.7K)
会发生什么情况或出现什么问题?
当另一个器件在未从 TCA980x 电流源灌入电流的情况下将 B 侧的线路拉低时、TCA980x 可能无法检测到低电平信号来自另一器件、并且可能不会将低电平信号传播到 A 侧。
高洁明:
明白了。 非常感谢^^