This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102DCUR 通道复查 I2C

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TCA9802, TCA9554A, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361855/lsf0102-lsf0102dcur-sch-review-check-for-i2c

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TCA9802TCA9554ATCA9803

您好、TI 团队:

有关 DDR4 SO-DIMM (3.3V)--> FPGA PS 侧(1.8V)的信息,请查看我们的应用

使用的 I2C 接口。  

我们希望具有更好的兼容性。

如果您有任何疑虑、请告诉我。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LSF0102DCUR_5F00_2024_2D00_0512_5F00_SOD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 PDF 文件电路。 谢谢^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邱志伟

    看起来没问题-我看到的情况中没有立即引起的问题。 器件 I/O 上使用的外部上拉电阻最终将决定可实现的数据速率、请确保它们的大小正确以满足系统需求。  

    《I2C 总线上拉电阻计算》

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我们部分 担心的是 VOL 中 LSF0102的电压不会接近0V (VOL > VIL 电压)、这将导致 EEPROM 读取和写入错误、或导致其他器件在没有 ACK 的情况下响应。
    因此我们考虑使用 TCA9208。 是否推荐这款 TI 器件?
    使用 I2C 的速度低于400K。

    我们希望具有更好的 I2C 兼容性!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    对不起! 更新模型 TCA9802

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LSF 只是一个无源开关。 为了提高 VOL、您可以使用 I²C 缓冲器、如 TCA980x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我们将电路更改修改为 TCA9802DGKT (U26 & U27),请检查 pdf 文件。  

    nl/为 DNP-->无装载。

    如果您有任何疑虑、请告诉我。

    我有一个问题,TCA9802 B 侧-->到 FPGA PS 侧。
    TCA9802 B 侧未拉至高电平是否正确? (不安装 R691、R692、R694和 R695)

    非常感谢^^

    e2e.ti.com/.../TCA9802_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    B 侧上的上拉电阻必须拆除、这是正确的。 (TCA9554A 等开关需要上拉电阻、因此您无法在 B 侧使用它们。 但它们在 A 侧很好。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邱志伟

    我不立即担心。 TCA9803允许 VCCA > VCCB 运行、因此电流运行 正常。 EN 引脚还通过~250k Ω 上拉电阻在内部上拉至 VCCA、因此  也可根据需要保持悬空。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高洁明:

    感谢您的支持^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您的支持^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Jack & Clemens:

    我想知道,

    如果 TCA9802 B 侧上拉电阻(4.7K)
    会发生什么情况或出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当另一个器件在未从 TCA980x 电流源灌入电流的情况下将 B 侧的线路拉低时、TCA980x 可能无法检测到低电平信号来自另一器件、并且可能不会将低电平信号传播到 A 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高洁明:

    明白了。 非常感谢^^