This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360756/sn74ahct1g14-hardware-issus
器件型号:SN74AHCT1G14尊敬的,
使用该逆变器、输入和输出中使用一个3M 电阻器、电容器 C74已完全放电、
如果按照原理图、我想咨询一下默认的功率输入和输出电平是多少。谢谢
当 C74放电时、A 引脚上的电压为0V、因此 Y 输出为5V。
参阅、器件的输出仅为高电平或低电平、是否可以进入中间电平状态
此器件具有缓冲 I/O 以及输入端的一些迟滞。 则输出为高电平或低电平。