This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:硬件问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360756/sn74ahct1g14-hardware-issus

器件型号:SN74AHCT1G14

尊敬的,

使用该逆变器、输入和输出中使用一个3M 电阻器、电容器 C74已完全放电、
如果按照原理图、我想咨询一下默认的功率输入和输出电平是多少。谢谢

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 C74放电时、A 引脚上的电压为0V、因此 Y 输出为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参阅、器件的输出仅为高电平或低电平、是否可以进入中间电平状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件具有缓冲 I/O 以及输入端的一些迟滞。 则输出为高电平或低电平。