This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:TXS0102DCUR VS TXS0102QDCURQ1单稳态问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002, LSF0102, TXS0102, TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1363512/txs0102-q1-txs0102dcur-vs-txs0102qdcurq1-one-shot-issue

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0102、LSF0002 TXS0102

尊敬的:

     我们在大规模生产项目中使用的是 TXS0102DCUR (主源)和 TXS0102QDCURQ1 (第二源)。  现在我们遇到一个意外问题:

问题现象:

     我们使用 TXS0102DCUR VS TXS0102QDCURQ1在同一电路板上捕获一些故障波形。 从故障波形、我们假设它触发单次触发特性。

它混淆了我们:使用 TXS0102DCUR 时只有一个脉冲、而使用 TXS0102QDCURQ1时有3个脉冲? 我们想知道是 TXS0102DCUR 或 TXS0102QDCURQ1的哪个参数导致了差异:一个脉冲或三个脉冲。

:μ A

关于单次触发功能、TXS0102DCUR 和 TXS0102QDCURQ1之间的主要区别是什么?  TXS0102DCUR VS TXS0102QDCURQ1的 VT (触发单次触发阈值电压)是多少。

这将更容易触发单次触发?  

:μ A

触发单次触发功能时、TXS0102DCUR 和 TXS0102QDCURQ1的脉冲持续时间有多宽?

:μ A

为什么同一电路板上的脉冲波形数量不同?  使用 TXS0102DCUR 时有一个脉冲、使用 TXS0102QDCURQ1时有三个脉冲。

Q4:

TXS0102DCUR 的工作温度为-40°C~85°C、属于工业级? 数据表没有显示它是 工业级。 我们的客户想知道 TXS0102DCUR 是否为工业级。

TXS0102QDCURQ1满足三个异常脉冲:

TXS0102DCUR 满足异常脉冲

波形测试点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像、请在文本框下方使用"插入"/"图像"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传图像。

    波形测试点:

    XS0102DCUR 遇到异常脉冲

    TXS0102QDCURQ1满足三个异常脉冲:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当引脚的上升沿达到该 VCC 的30%(未指定确切阈值)时、单次触发。

    在上面显示的所有波形中、电压在单次触发之前确实会上升。 我在 TXS 的行为中未看到任何异常。 为什么您说这些脉冲是意想不到的?

    如果您不想从30 %电压获得完整脉冲、请使用不带边沿加速器的电平转换器、例如 LSF0002或 LSF0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我们需要您的帮助来回答以下问题。

    1 μ s、同一电路板上的脉冲数为何不同?  使用 TXS0102DCUR 时为一个脉冲、使用 TXS0102QDCURQ1时为三个脉冲。

     TXS0102DCUR 和 TXS0102QDCURQ1之间是否有任何差异?  

    2 μ s、是指: 当上升沿达到1.8V * 30%= 0.54V 时,触发单次触发?

    如下图所示、脉冲过冲大于0.6V、为什么不触发单稳态?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们查看 LSF0002或 LSF0102的数据表、它们与 TXS0102DCUR 的引脚对引脚不兼容。 此设计为 MP、我们没有机会 按此计划更新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.因为时钟线上的电压上升了三倍,所以有三个脉冲。 这不是由 TXS 引起的;I²C μ C 器件在驱动总线时、都不会将总线拉低。 好像另一个器件希望线路变为高电平。

    2.阈值并不十分精确。 (还有一个关于特定最小压摆率的附加要求、但没有相关文档。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Arrow、

    Q1:关于单次触发功能、TXS0102DCUR 和 TXS0102QDCURQ1之间的主要区别是什么?  TXS0102DCUR VS TXS0102QDCURQ1的 VT (触发单次触发阈值电压)是多少。

    TXS0102的两个额定值具有类似的单次触发阈值(未量化、但可能为30~40% VCC)。

    Q2:当触发单次触发功能时、TXS0102DCUR 和 TXS0102QDCURQ1的脉冲持续时间有多宽?

    O. 如数据表第8.3.3节所述、S 电路被设计成保持大约30ns 的通态。  

    Q3:为什么同一电路板上的脉冲波形数量不同?  使用 TXS0102DCUR 时有一个脉冲、使用 TXS0102QDCURQ1时有三个脉冲。

    这两个器件正在接收不同的输入、类似于上面 Clemens 的响应。  

    Q4:TXS0102DCUR 的工作温度是-40°C~85°C ,是工业级? 数据表没有显示它是 工业级。 我们的客户想知道 TXS0102DCUR 是否为工业级。

    是的、商业级相当于工业级。 这些术语可以互换使用。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:

        你是对的。 主机的低电平约为600mv、第一个上升级(如上文所圈出的那样)上升回低电平级(约为600mV)、但它会触发一次触发。 我们想知道为什么  TXS0102DCUR 仅触发一个脉冲、而 TXS0102QDCURQ1可以在同一电路板上触发三个脉冲。 什么能带来改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

      Thats for you detail reply !

    我们希望了解更详细的信息。

    Q1:关于单次触发功能、TXS0102DCUR 和 TXS0102QDCURQ1之间的主要区别是什么?  TXS0102DCUR VS TXS0102QDCURQ1的 VT (触发单次触发阈值电压)是多少。

    TXS0102的两个额定值具有类似的单次触发阈值(未量化、但可能为30~40% VCC)。

    箭头:您是指  TXS0102DCUR 和 TXS0102QDCURQ1具有相同的单次触发阈值 但未进行量化、但可能为30~40% VCC?

    Q2:当触发单次触发功能时、TXS0102DCUR 和 TXS0102QDCURQ1的脉冲持续时间有多宽?

    O. 如数据表第8.3.3节所述、S 电路被设计成保持大约30ns 的通态。  

    箭头:是的、我们可以根据 TXS0102DCUR 规格得出30ns 饱和值。 但我们在  TXS0102QDCURQ1规格中找不到持续时间状态。

    Q3:为什么同一电路板上的脉冲波形数量不同?  使用 TXS0102DCUR 时有一个脉冲、使用 TXS0102QDCURQ1时有三个脉冲。

    这两个器件正在接收不同的输入、类似于上面 Clemens 的响应。  

    箭头:右。 但 我们想知道为什么 TXS0102DCUR 仅触发一个脉冲、而 TXS0102QDCURQ1可以在同一电路板上触发三个脉冲。 什么能带来改变?

    Q4:TXS0102DCUR 的工作温度是-40°C~85°C ,是工业级? 数据表没有显示它是 工业级。 我们的客户想知道 TXS0102DCUR 是否为工业级。

    是的、商业级相当于工业级。 这些术语可以互换使用。  

    Arrow:明白、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用圆圈标出的上升沿不是 TX、而是其他一些 μ I²C 器件。 使用或不使用-Q1器件不应产生任何差异。 这很可能是机会、或其他一些差异。 您是否尝试将(非)-Q1 TX 焊接到另一个电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 克莱门斯

      是的、我同意上升沿不是来自 TXS。 我想知道使用-Q1时为什么有三个脉冲、而使用  TXS0102DCUR 时只有一个脉冲。 我们可以说  TXS0102QDCURQ1的 VT (电压阈值) 比  TXS0102DCUR 更敏感吗? OR -Q1更容易触发一次触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为有三个上升沿、所以会产生三个脉冲。 当它们看到三个上升沿时、TXS0102和 TXS0102-Q1都生成三个脉冲。

    我不知道为什么其他器件会产生三个上升沿。 您必须查看另一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Arrow、

    箭头:您是指  TXS0102DCUR 和 TXS0102QDCURQ1具有相同的单次触发阈值 但未进行量化、但可能为30~40% VCC?

    是的、这是正确的。  

    箭头:是的、我们可以根据  TXS0102DCUR 规格得出30ns 饱和值。 但我们在  TXS0102QDCURQ1规格中找不到持续时间状态。

    对于商用(非 Q1)级器件和汽车级(Q1)器件、单次触发的持续时间应相似。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey,Jack,Ω

        对于 TXS0102DCUR 波形、脉冲后还有电压上升(黄色箭头)、上升类似于第一个上升(红色 箭头)。 为什么第二个电压上升(黄色)不会触发单稳态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Arrow、

    请注意、一次性阈值是一个区域内的值、但并不精确。 您可能还会看到 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的 DO 和 Don ts 的第3节 、以进行进一步澄清。  

    此致、

    插孔