This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:封装热性能信息(最大绝对值)与热性能信息表

Guru**** 2845800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361954/sn74lvc573a-package-thermal-information-abs-max-vs-thermal-information-table

器件型号:SN74LVC573A

团队、

我的客户询问有关热性能信息的问题。

我在数据表中看到、我们  在第7.1节中指定了 θJA Ω 封装热阻抗的绝对最大额定值(例如 RGY 封装37C/W)。

然后、热性能信息会提供以下值>

您能解释一下  与热性能信息表相关的最大绝对值下 θJA Ω 封装热阻抗是什么意思吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    有关绝对值、请参阅下面的 半导体和 IC 封装热指标

    删除了  RθJA 的符号链接。

    RθJA 用于衡量安装在特定测试试件上的 IC 封装的热性能。 RθJA 的目的是提供一个指标、通过该指标可以比较封装的相对热性能。 因此、TI 器件的热性能可以与其他公司的器件相比较。"

    此致、Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我不能完全理解。 我得到  RθJA 值、这很有意义。 我没有得到 绝对最大值表中的 θJA 值(而不是绝对最大温度)。

    在本例中、 θJA 的 是与 RθJA 37 °C/W 相比的 Δ Σ 102.5 °C/W 。

    您能详细说明一下吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    采用 JEDEC PCB 设计的线性和逻辑封装散热特性 描述了如何 计算绝对最大值表中的 Δ θJA 值。

    不应违反这个值。  RθJA 值仅应用于将我们的器件性能与先前链接的文档中所述的竞争对手性能进行比较。

    -欧文