This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT595:工作电压确认

Guru**** 2769825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1366216/sn74hct595-operating-voltage-confirmation

器件型号:SN74HCT595

工具与软件:

您好!

我正在根据 FTDI 的 FT4232H-56-RELL 设计 USB 转 UART 原理图。 在数据表中、它们具有使用器件 SN74HCT595D 的应用电路。 根据数据表、SN74HCT595应从最低4.5V 的电压开始运行、但该参考设计使用3.3V 的电压。 我想知道 id=f FTDI 设计是否正确。 我可以理解、由于该器件支持 TTL 电平输入、SPI 通信可以在3.3V 逻辑电平下工作、但3.3V VCC 电路如何工作? 他们声称销售使用相同部件的开发套件。 部分  6.4 4通道发送和接收器 LED 指示示例 https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2024/05/DS_FT4232H.pdf。 如果他们的电路错误、我们是否可以只在 VCC 上提供5V 电压并在3.3V 逻辑本身上连接其他 SPI 信号?

此致

纳伦德拉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC T 具有 TTL 兼容输入、可接受3.3V 信号、但采用5V 电源(输出5V)供电。
    HC 在2V 至6V 之间的任何电压下运行、但输入和输出电压必须匹配。

    说明书希望您使用 HC。 修订版本2.09从 HCT 更改为 HC、但他们忘记了一个引用。

    下面搜索以3.3V 电压运行的'595移位寄存器;您可以使用它们中的任何一个: ti.com/logic-voltage-translation/flip-flops-latches-registers/shift-registers/products.html#-1=595;false&0min=1.5;3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的澄清。 它有所帮助。

    是否有任何关于 R1、C1 值的建议?

     此致

    纳伦德拉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触发器的加电状态未定义。

    但您不需要通过 FT4232进行上电清除、因为它可以快速设置 LED 状态。

    如果您确实想要/SRCLR 上的低脉冲、那么您必须调整 R1×C1的大小、使/SRCLR 上升时间比 VCC 上升时间慢得多