工具与软件:
您好!
我正在根据 FTDI 的 FT4232H-56-RELL 设计 USB 转 UART 原理图。 在数据表中、它们具有使用器件 SN74HCT595D 的应用电路。 根据数据表、SN74HCT595应从最低4.5V 的电压开始运行、但该参考设计使用3.3V 的电压。 我想知道 id=f FTDI 设计是否正确。 我可以理解、由于该器件支持 TTL 电平输入、SPI 通信可以在3.3V 逻辑电平下工作、但3.3V VCC 电路如何工作? 他们声称销售使用相同部件的开发套件。 部分 6.4 4通道发送和接收器 LED 指示示例 https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2024/05/DS_FT4232H.pdf。 如果他们的电路错误、我们是否可以只在 VCC 上提供5V 电压并在3.3V 逻辑本身上连接其他 SPI 信号?
此致
纳伦德拉·辛格