请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2T45-Q1 工具与软件:
您好 TI
SN74LVC2T45QDCURQ1输出短接至 GND,I 使用电阻限制电流。 50mA 是否足够?
如下面所示、Vccb 为5V,B2短接至 GND,、而限流电流为50mA,则不会损坏 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好 TI
SN74LVC2T45QDCURQ1输出短接至 GND,I 使用电阻限制电流。 50mA 是否足够?
如下面所示、Vccb 为5V,B2短接至 GND,、而限流电流为50mA,则不会损坏 IC?