This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45-Q1:SN74LVC2T45QDCURQ1输出短接至 GND,I 使用电阻限制电流。 50mA 是否足够?

Guru**** 2582215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1367266/sn74lvc2t45-q1-sn74lvc2t45qdcurq1-output-short-to-gnd-i-use-a-resistance-limit-current-does-50ma-is-enough

器件型号:SN74LVC2T45-Q1

工具与软件:

您好 TI

SN74LVC2T45QDCURQ1输出短接至 GND,I 使用电阻限制电流。 50mA 是否足够?

如下面所示、Vccb 为5V,B2短接至 GND,、而限流电流为50mA,则不会损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许高达50 mA、所以这是可以的(勉强)。

    但是、为什么要最大程度地减小电阻呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    输出波束具有 寄生电容(~300pF),输出 PWM 频率为800kHz。

    如果电阻过大、,Ω 将增加输出上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling:

    就像克莱门斯所说的那样,这应该没问题,但50mA 是极限。 我会建议略微增大电阻值至可能的110 Ω、这样我们就不会处于50mA 限制范围内。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好感谢您的答复。