This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:延迟抖动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1369420/sn74lvc1g123-delay-jitter

器件型号:SN74LVC1G123

您好、 74VLC1g123的脉冲延迟长度由什么进行控制?  抖动有多大?

请注意、数据表仅提供了有关延迟范围的表。  我正在寻找更具体的东西。   例如、延迟随负载、温度、电源等而变化 。那么、我们需要通过某种程度的表示它随每个因素而变化(c.f. d t_{pd}/d C_L、d t_{pd}/dT 和 d t_{PD}/d V_s 等、大约是某些标称工作条件、c.、3pF、3.3V、25C)。

为让您更清楚地了解客户提出的问题、 这里提供了一个数据表图表。  请注意输出前沿标示的时间、 t_{PHL}和 t_{PLH}。   如脚注中所述、这些是脉冲延迟时间;从输入脉冲的前沿到输出脉冲的前沿的时间。    同样、这个问题与脉冲长度无关、而与脉冲延迟有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想先说、对于需要高精度的应用、最好使用包含晶体振荡器的计数器或微控制器、而不是 MMV。放置在 Rx 和 CX 上的电阻器和电容器提供的 RC 值可控制输出端的脉冲宽度。 有一个"K"因子、它因器件而异、需要测试的器件也各不相同、具体请参阅以下内容:

    (+)[FAQ]如何确定单稳态多谐振荡器的输出脉冲宽度和"K"值? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    K 确实会随电源电压、温度和外部电容器的大小而变化、在数据表中、我们提供了此 K 值如何随电源电压和电容器大小变化的图。 我们未在数据表中提供任何温度变化图、但以下应用手册显示、当该器件隔离时、您通常会看到输出脉冲宽度在整个温度范围内变化~1%。 当外部电容器也受到温度变化的影响(电容器值在整个温度范围内可变化高达25%)时、该值将发生更大变化、因为此变化将传播到输出脉冲宽度。 请参阅以下 SN74LVC1G123设计人员指南:

    使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细阅读。   我问的是延迟、而不是脉冲长度。  

    请注意、我带下划线的延迟、我明确指 tpd、数据表中将其定义为脉冲延迟。  我没有问脉冲有多长。

    或许下面的内容会更清楚。

    这是来自数据表第10页的时序图。   请仔细注意输出前沿、在这里、它表示 t_{PHL}和 t_{PLH}。   和请见脚注"G. tPLH 和 tPHL 与 tpd 一样。"

    请注意、我不是在要求学习如何为单稳态多谐振荡器设置脉冲长度。  我想问一下该特定器件的脉冲延迟特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、很抱歉这么混淆了。 数据表中已经包含了有关脉冲延迟的所有数据。 脉冲延迟以相同的值变化、即电容、温度、电源电压等、但我们仅从电源电压方面进行定义。 我们不针对抖动或偏斜专门设计我们的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。