This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538-Q1:未使用引脚指导和 ESD 额定值

Guru**** 1728770 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4538-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1362310/cd74hc4538-q1-unused-pins-guidance-and-esd-rating

器件型号:CD74HC4538-Q1

大家好、

对于 CD74HC4538QPWRQ1、您能否确认此组件的额定 ESD 能力是多少? (人体放电模式与机器放电模式等)

本设计也未使用引脚14、9-12。 您能否确认对于这些未使用的引脚中的每一个引脚、建议的连接是什么? (连接至 GND、连接至 VCC5或悬空)

谢谢。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    ESD 额定值为4000V HBM。  

    所有未使用的输入应该被接至 Vcc 或 GND。 所有未使用的输出可以保持悬空状态。  

    [FAQ]如何终止逻辑器件的任何未使用通道? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    谢谢。  

    汉娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢快速反馈、您在另一个 E2E 中提到了通过电阻器将未使用的输出连接到 Vcc。 是否存在直接连接到 Vcc 而不是通过电阻器连接的任何问题?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出不应连接到任何东西。

    但收发器的 I/O 引脚可以同时是输入和输出。 作为输入、它们必须连接到一些有效电压、并且如果该引脚是用于驱动不同逻辑电平的输出、则应使用电阻器来实现。 但这仅适用于收发器(74xx245);CD74HC4538-Q1不是收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    很抱歉、我说的是输入、而不是输出。 我很清楚、未使用的输出应该保持悬空。 很遗憾、我对您在  CD74HC4538-Q1方面的反馈没有太大了解、您是说未使用的输入应该通过电阻器连接到 Vcc、还是说不可以使用电阻器?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只讨论输出。

    输入必须连接到一些有效电压。 您可以在0 Ω 和500 kΩ 之间使用任何电阻器。 (如果您预计需要在调试期间更改输入、则需要一个电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户还有两个问题  

    1. 您是否有针对机器放电模型(MM) ESD 额定值的电压阈值?
    2. 器件上的输出电流泄漏限制是什么?

    感谢所有的帮助!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您是否具有机器模型(MM) ESD 额定值的电压阈值?

    我们不再提供 MM ESD 等级。  

    设备输出电流泄漏的限制是什么?

    该器件没有高阻抗输出、因此没有输出电流泄漏额定值。 该器件在所有输入和输出端都具有钳位二极管、因此当电源关闭时、IO 基本上为低阻抗。 [FAQ]我的逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)? 

    谢谢。

    汉娜