This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 CD74HC4538QPWRQ1、您能否确认此组件的额定 ESD 能力是多少? (人体放电模式与机器放电模式等)
本设计也未使用引脚14、9-12。 您能否确认对于这些未使用的引脚中的每一个引脚、建议的连接是什么? (连接至 GND、连接至 VCC5或悬空)
谢谢。
大卫
尊敬的 David:
ESD 额定值为4000V HBM。
所有未使用的输入应该被接至 Vcc 或 GND。 所有未使用的输出可以保持悬空状态。
[FAQ]如何终止逻辑器件的任何未使用通道? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛
谢谢。
汉娜
您好、Hannah、
感谢快速反馈、您在另一个 E2E 中提到了通过电阻器将未使用的输出连接到 Vcc。 是否存在直接连接到 Vcc 而不是通过电阻器连接的任何问题?
此致!
大卫
输出不应连接到任何东西。
但收发器的 I/O 引脚可以同时是输入和输出。 作为输入、它们必须连接到一些有效电压、并且如果该引脚是用于驱动不同逻辑电平的输出、则应使用电阻器来实现。 但这仅适用于收发器(74xx245);CD74HC4538-Q1不是收发器。
您好、Clemens:
客户还有两个问题
感谢所有的帮助!
大卫
尊敬的 David:
您是否具有机器模型(MM) ESD 额定值的电压阈值?
我们不再提供 MM ESD 等级。
设备输出电流泄漏的限制是什么?
该器件没有高阻抗输出、因此没有输出电流泄漏额定值。 该器件在所有输入和输出端都具有钳位二极管、因此当电源关闭时、IO 基本上为低阻抗。 [FAQ]我的逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?
谢谢。
汉娜