请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102-Q1 工具与软件:
嗨团队、
TXS0102DCUR 的 VCCA=1.8V、VCCB=3.3V、OE 使用3.3V 电平控制是否存在任何问题?

我发现 OE 的电压电平以 VCCA 为基准、因此我建议客户使用1.8V OE。

但我发现 DS 上的电压电平处于5.5V 以内、因此如果客户实际使用3.3V 电压电平来控制 OE、是否存在风险? 或者我们仍然建议使用1.8V 电源为 OE 供电吗?
或者客户仍然可以使用3.3V、然后使用电阻分压来实现1.8V OE 控制。