This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:OE 级选择咨询

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373790/txs0102-q1-oe-level-selection-consultation

器件型号:TXS0102-Q1

工具与软件:

嗨团队、

TXS0102DCUR 的 VCCA=1.8V、VCCB=3.3V、OE 使用3.3V 电平控制是否存在任何问题?

我发现 OE 的电压电平以 VCCA 为基准、因此我建议客户使用1.8V OE。

但我发现 DS 上的电压电平处于5.5V 以内、因此如果客户实际使用3.3V 电压电平来控制 OE、是否存在风险? 或者我们仍然建议使用1.8V 电源为 OE 供电吗?
或者客户仍然可以使用3.3V、然后使用电阻分压来实现1.8V OE 控制。