Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0101 主题中讨论的其他器件: TXS0102
工具与软件:
您好!
我将使用 TXS0101的 IBIS 模型 (而非 TXS0104 (IBIS NA))、该模型仅需配置输入引脚选项。
对于 SPI 应用@10Mbps 的情况、我需要将 I/O 配置为从 Vcc 1.8V 到3.3V 的 I/O、反之亦然。
请务必确认 TXS0101和 TXS0104的行为。
还尽快为我提供更新的 IBIS 模型。
谢谢。此致、
Sathish Raja C.