This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:TXS0101 - IBIS 模型问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373894/txs0101-txs0101---ibis-model-issue

器件型号:TXS0101
主题中讨论的其他器件: TXS0102

工具与软件:

您好!

我将使用 TXS0101的 IBIS 模型 (而非 TXS0104 (IBIS NA))、该模型仅需配置输入引脚选项。

对于 SPI 应用@10Mbps 的情况、我需要将 I/O 配置为从 Vcc 1.8V 到3.3V 的 I/O、反之亦然。

请务必确认 TXS0101和 TXS0104的行为。

还尽快为我提供更新的 IBIS 模型。

谢谢。此致、
Sathish Raja C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 ref.e2e.ti.com/.../txs0101.ibs 附加了当前使用的 TXS0101模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sathish、

    请参阅之前 有关类似问题的相关主题。 简而言之、可以使用 TXS0102 IBIS 模型、因为 TXS0102和 TXS0101具有相似的架构和电气特性。  

    此致、

    插孔