请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G08-Q1 工具与软件:
大家好!
SN74LVC1G08-Q1的数据表提到"在3.3V 下可产生驱动电流的24 mA "。
它还提到了 IO 的50 mA 最大额定值。
我假设驱动能力是 A 结果 输出电压电平、即驱动电流 不会 受设计的内部限制。
我还假设我 应执行的操作 如果我想保持 IO < 50 mA、需要添加外部保护。
是这样吗?
此致、
Joey