This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:输出驱动能力

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1375510/sn74lvc1g08-q1-output-drive-capability

器件型号:SN74LVC1G08-Q1

工具与软件:

大家好!

SN74LVC1G08-Q1的数据表提到"在3.3V 下可产生驱动电流的24 mA "。

它还提到了 IO 的50 mA 最大额定值

我假设驱动能力是 A 结果 输出电压电平、即驱动电流 不会 受设计的内部限制。

我还假设我 应执行的操作 如果我想保持 IO < 50 mA、需要添加外部保护。

是这样吗?

此致、

Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。 (仅24 mA 保证指定的 VOL / VOH。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速响应!

    此致、

    Joey