This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:TXS0104E-Q1

Guru**** 2577085 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, SN65MLVD203B, TXS0104E-Q1, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374570/txs0104e-q1-txs0104e-q1

器件型号:TXS0104E-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD203BTXS0104E、TXU0304-Q1

工具与软件:

下午好;

我们的团队目前正在将 TXS0104E-Q1与 SN65MLVD203B LVDS 收发器连接起来。

TXS0104E-Q1的输入阈值挑战在于

  1. VIL_MAX - 0.15V。
  2. VIH_min - 2.9V        (VCC_A - 0.4V 、假设我们的 VCC_A 为3.3V、那么这个电平将是2.9V)

连接  SN65MLVD203B 时、VIL 和 VIH 电平为  

  1. VOL_MAX - 0.4V。
  2. VOH_min - 2.4V

TI 能否提供一些解释、说明为什么 TXS0104E 的阈值电平是这些电平、并为该应用提供解决方案