This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08:SN74AUP1G08输入上的噪声

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1371913/sn74aup1g08-noise-on-sn74aup1g08-input

器件型号:SN74AUP1G08

工具与软件:

您好、TI 专家

SN74AUP1G08用于我们的电路板。 VCC 为3.3V。  我们在  SN74AUP1G08的输入引脚上测量到较大的高频噪声、如下图所示。 大噪声使 Vhigh min 电压的下降达到~1.9V、低于 VIH min (2V)、但低于2V 的下降非常短暂、大约为~1ns。 输出会对这一短暂骤降做出响应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际开关阈值应接近 VCC / 2、因此不太可能。 但不能保证。

    2.5V 噪声是相当大的、并且非常危险地接近达到 VCC /2。 您应该使用更好的电路板布局布线、低通滤波器和/或屏蔽来消除该噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们稍后将尝试过滤大噪声。 我们现有的某个电路板现在无法添加滤波器。  

    根据规格、SN74AUP1G08内部有1.5pF 的输入电容器。 我们测量的噪声约为180MHz、内部的输入电容器是否能够滤除此高频噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有单独的电容器;Ci 规格说明了 MOSFET 栅极的电容。 (DIS)为此电容充电是导致器件开关的原因。