请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP1G08 工具与软件:
您好、TI 专家
SN74AUP1G08用于我们的电路板。 VCC 为3.3V。 我们在 SN74AUP1G08的输入引脚上测量到较大的高频噪声、如下图所示。 大噪声使 Vhigh min 电压的下降达到~1.9V、低于 VIH min (2V)、但低于2V 的下降非常短暂、大约为~1ns。 输出会对这一短暂骤降做出响应吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家
SN74AUP1G08用于我们的电路板。 VCC 为3.3V。 我们在 SN74AUP1G08的输入引脚上测量到较大的高频噪声、如下图所示。 大噪声使 Vhigh min 电压的下降达到~1.9V、低于 VIH min (2V)、但低于2V 的下降非常短暂、大约为~1ns。 输出会对这一短暂骤降做出响应吗?