请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC4245A 工具与软件:
我们有一个专为 ST 74LVX4245TTR 设计的旧 PCB 设计。 该元件未连接 PIN23、因此未连接到 PCB 上。
现在、我们要将 74LVX4245TTR 替换为 SN74LVC4245A。 但是在数据表中、显示 PIN23为 VCCB (在绘图中您可以看到"NC、VCCB")。
如果引脚未连接、器件会正常运行吗?
提前感谢