This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:我们是否可以在未连接 PIN23的设计中使用此器件?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1378390/sn74lvc4245a-can-we-use-this-device-in-a-design-where-pin23-is-not-connected

器件型号:SN74LVC4245A

工具与软件:

我们有一个专为 ST 74LVX4245TTR 设计的旧 PCB 设计。 该元件未连接 PIN23、因此未连接到 PCB 上。
现在、我们要将 74LVX4245TTR 替换为 SN74LVC4245A。 但是在数据表中、显示 PIN23为 VCCB (在绘图中您可以看到"NC、VCCB")。
如果引脚未连接、器件会正常运行吗?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、电源引脚不应保持开路。  但在本例中、图5-1允许引脚23。