This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:QSPI 转换- TXB0304和传播延迟

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0302, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1381729/txb0304-qspi-translation---txb0304-and-propagation-delay

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0302TXB0106

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、我们需要 对 FPGA (1.2V)和 QSPI NAND 闪存(1.8V)之间的 QSPI 信号执行电平转换。

我们希望优化该总线上的带宽。

我们计划将 TXB0304用于数据线路、将 TXB0302或另一个 TXB0304用于 时钟和 CS#线路。

我们主要关注 这些器件上的传播延迟。

DS 给出了典型值和最大值、增量为 4ns TXB0304的典型值和最大值之间的差异、 8ns 对于 TXB0302。

TXB0304:

TXB0302:

我们看到这些值是在工作温度范围内给出的。 我们想知道  在应用相同条件(温度、VCCA 和 VCCB)的情况下、同一电路板上的两个器件(2个 TXB0302)之间可以减少多少此传播延迟差。

例如 、如果我们使用2个 TXB0304 (1个用于数据、1个用于 CLK/CS#)、我们希望避免 不同板上的数据和时钟之间的传播延迟变化过大。  

如果您有关于传播延迟与电压和温度的一些详细信息或曲线、 请与我们分享一下吗?

谢谢。

此致、

Alexandre。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个芯片可能存在制造差异。 没有这方面的信息、也没有任何保证。

    FPGA 和闪存之间的布线长度是多少? TXB 的低驱动强度不允许使用较长的布线或电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alexandre、  

    您运行的 QSPI 信号的数据速率是多少? 请注意、器件间偏斜未按本 常见问题解答中所述进行量化。  您是否能够了解 TXB0106 (6通道、自动双向)转换器是否 满足您的 QSPI 速度要求?  



    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、 我们将尝试使这些1V2迹线尽可能短(2-3厘米)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们希望尽可能快地运行。 闪存支持的最大数据速率为每条线100Mbps。
    我们看到了 TXB0106、但 其性能较低(20Mbps)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alexandre、

    在这种情况下、TXB030x 将是 目前最佳选择。  您可以看到 与此器件相关的其他常见问题解答+数据表的第11节、以确保遵循最佳布局实践。


    此致、

    插孔