This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:用于1kHz I2C 信号以及400pF 的电容

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS-EVM, LSF0002, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1382933/txs0102-use-for-1khz-i2c-signal-with-400pf-capacitance

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TXS-EVMLSF0002TCA9517A

工具与软件:

大家好、E2E 社区、

当器件一侧的电容可能高达400pF (主要是 CAT6电缆)时、我们是否可以将该器件用于1kHz I2C 信号电平转换?

我的问题之所以出现、是因为具体提到了与单稳态相关的振铃和<70pF 的电容、但我们的数据速度非常低(~1kHz)。

如果可能的话、我们将能够在器件输入端的场侧电缆上安装 RC 滤波器。

我们的目的是在电缆侧和 MCU 引脚之间创建牺牲 IC。 我们将在输入端安装 TVS 二极管(TDS05)-我在该器件系列上没有看到 VCC 的输入钳位二极管-此 TVS 的7-9V 钳位会影响器件的安全性-我们预计在 TVS 钳位事件期间在7-9V 内会出现几微秒的浪涌。

需要通过某种牺牲器件将外部 I2C 温度传感器连接到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、neet、

    这种情况超出了 d/s 中规定的条件、因为我们不建议使用该器件驱动高于70pF 的负载。 但是、您可以 使用 TXS-EVM 评估此临界情况、以检查 SI 是否符合您的系统要求。  

    400pF 负载是否限制了所需的数据速率? 如果是这样、您还可能会看到 I2C 缓冲器将实现更高的速度(高达1MHz)、因此400pF 的条件不会出现设计瓶颈。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1KHz 的信号不受 400pF 的限制-正如我所说的、我们要在 EOS 事件发生时寻找一种隔离器件。

    请建议您团队中的某个人是否具有在较低速度和较高电容下运行 TXS 的经验、因为应用手册中给出的图形显示、较高电容的问题似乎仅涉及上升和下降时间、即波形-我认为这不应该是1kHz 低速度下的问题-但是有什么明显的问题、我们可能会在这里遗漏? 这正是我在投资使用 EVM 进行测试之前想要了解的内容。

    那么、考虑到数据速率较慢(低至1kHz)、是否公平假设给定测试中可见的波形中的上升和下降时间问题可能不再是需要关注的问题?

    请帮助提供您的最佳见解和信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 专为快速信号和小容性负载而设计;这就是它具有快速超时的边缘加速器的原因。

    TXS 可能能够在1kHz 信号和高容性负载下工作。 但是边缘加速器不会有太大效果、您可能需要添加外部上拉电阻器、因此您也可以使用更简单的器件、如 LSF0002。

    TXS 和 LSF 均为无源开关。 如果您希望两个总线段彼此隔离、则需要使用 TCA9517A 等缓冲器。