This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108ERGYR

Guru**** 2580205 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384754/txs0108e-txs0108ergyr

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXU0304

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们目前正在评估 SPI 通信线路的元件、并正在考虑使用 TXS0108ERGYR 在 VCCA (1.8V)和 VCCB (3V)之间进行电压电平转换。

为了准确评估其对我们的应用的适用性,我们请您协助提供以下信息:

电流消耗:

VCCA = 1.8V 且 VCCB = 3V 时的静态流耗。
开关操作期间的动态电流消耗(如果可用)。
有关电流消耗曲线或影响电流消耗的条件的任何相关详细信息。


功耗:

典型工作条件下的总功耗。
功耗将(如果可用)细分为静态功耗和动态功耗等组件。


功率预算分析:

有关将 TXS0108ERGYR 集成到功率预算分析中的指导。
与我们的设计相关的任何散热注意事项或功率耗散数字。

如何计算总电流和功率?


样片请求:

如有可能、我们希望根据所提供的信息获取 TXS0108ERGYR 样品用于评估。
我们非常重视您的专业知识、期待您的及时响应。

此致、

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么选择 TXS0108E? 对于 SPI、TXU0304将是更好的选择。

    请参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗? 但出于实际需要、此类逻辑器件的功耗小于1 mA、可以忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TXU0304是固定方向、 TXS0108E 是双向、因此我们采用 TXS0108E 器件。

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 SPI 使用固定方向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们之前在其他项目中使用的是 TXS0108E、现货供应。 您能否着重介绍一下将对我们当前应用有益的 TXS0108E 的任何具体优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关;TXU 会缓冲信号。
    TXS 具有内部上拉电阻器(因此低电平信号使用更多功率)并输出开漏信号(因此您不能使用下拉电阻器)。 TXU 具有高阻抗输入和推挽输出;您可以选择是否使用以及使用哪种上拉/下拉电阻器。
    TXS 具有对噪声敏感的边缘加速器。

    如果您有理由、当然可以将 TXS 用于 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会与我的团队讨论。   

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我有兴趣了解与 TXS0108ERGYR 相比、TXU0304是否适合集成到可穿戴设备中。

    您能否提供有关 TXU0304以下方面的更详细信息或文档?

    1. 尺寸和外形 : TXU0304紧凑轻巧,适合佩戴式应用吗?

    2. 功耗 : TXU0304的典型电源要求是什么? 它是否适用于低功耗可穿戴设备?

    3. 功能 : TXU0304支持哪些特定功能? 它如何为可穿戴设备的功能做出贡献?

    4. 耐用性 : TXU0304的设计是否可以承受可穿戴设备中通常遇到的条件?

    5. 其他注意事项 :是否有其他特性或注意事项使 TXU0304特别适合(或不适合)可穿戴设备应用?

    6. 适用于 SPI 通信   

    此外、如果  您有任何适用于 TXU0304的应用手册、数据表或技术文档以及功率预算计算示例、如果您能与我分享、我将不胜感激。

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sathiya、

    由于 TXU0304具有固定方向和4通道配置、因此特别适用于 SPI 信号。 请参阅  产品页面 、获取此器件当前应用简介列表。  

    有关封装产品和电气通道的更多详细信息、请参阅 TXU0304的数据表。有关功耗规格、请参阅第7.5节。 Clemens 共享、 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?中 提供了一个 Excel 文档、可用于计算功耗。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您提供有关 TXU0304的信息。 其针对 SPI 信号的固定方向和4通道配置听起来很有希望。 我一定会查看产品页面、以获取最新的应用简介。

    我还将参阅 TXU0304的数据表、以获得有关封装产品和电气特性的更多详细信息、尤其是第7.5节中所述的功耗规格。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您之前发送电子邮件并了解有关 TXU0304器件的信息。 我目前正在查看建议的数据表和应用简介。 但是、我有一个关于功率分析的问题。

    Clemens 共享的常见问题解答文档提到使用 Excel 文档计算 CMOS 逻辑器件的功耗、并指定 VCC。 但是、TXU0304具有 VCCA、VCCB。 您能否说明一下、哪些参数应该用于功率分析计算?

    您能不能和我分享一下任何 包含参考的示例计算?  

    非常感谢您就此问题提供指导。

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将电平转换器视为两个具有自己电源的独立器件、即 TXU0304-A 具有三个输入和一个输出、TXU0304-B 具有三个输出和一个输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JACK:

    感谢您回复 了将电平转换器视为两个具有自己电源的独立器件、例如 TXU0304-A 和 TXU0304-B 在某些应用中、该方法有助于管理功耗和信号完整性。

    我还要对 TXS0108E 进行评估、我注意到数据表中没有指定理想条件(ICCA = 2 µA、ICCB = 6 µA)下超出电源电流的详细工作电流信息。 为了准确地进行我们的评估、请您提供以下信息:

    1. 工作电流详细信息 :您能否介绍一下 TXS0108E 在运行期间的典型工作电流消耗? 具体而言、我想了解电流消耗如何随不同的输入条件(高、低)和开关频率而变化。

    再次感谢您的支持。 我期待您的答复。

    此致、

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sathiya、

    在运行过程中(当器件开关时)、需要评估动态功耗、这取决于 PT 、PLC 和 PLR、 如常见问题解答中所示。 您可以在第5.14节中找到用于评估的 CPD 值、如下所示:  

    此致、

    插孔