This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384754/txs0108e-txs0108ergyr
器件型号:TXS0108E工具与软件:
大家好、团队成员:
我们目前正在评估 SPI 通信线路的元件、并正在考虑使用 TXS0108ERGYR 在 VCCA (1.8V)和 VCCB (3V)之间进行电压电平转换。
为了准确评估其对我们的应用的适用性,我们请您协助提供以下信息:
电流消耗:
VCCA = 1.8V 且 VCCB = 3V 时的静态流耗。
开关操作期间的动态电流消耗(如果可用)。
有关电流消耗曲线或影响电流消耗的条件的任何相关详细信息。
功耗:
典型工作条件下的总功耗。
功耗将(如果可用)细分为静态功耗和动态功耗等组件。
功率预算分析:
有关将 TXS0108ERGYR 集成到功率预算分析中的指导。
与我们的设计相关的任何散热注意事项或功率耗散数字。
如何计算总电流和功率?
样片请求:
如有可能、我们希望根据所提供的信息获取 TXS0108ERGYR 样品用于评估。
我们非常重视您的专业知识、期待您的及时响应。
此致、
Sathiya
为什么选择 TXS0108E? 对于 SPI、TXU0304将是更好的选择。
请参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗? 但出于实际需要、此类逻辑器件的功耗小于1 mA、可以忽略不计。
但 SPI 使用固定方向信号。
我们之前在其他项目中使用的是 TXS0108E、现货供应。 您能否着重介绍一下将对我们当前应用有益的 TXS0108E 的任何具体优势?
TXS 是无源开关;TXU 会缓冲信号。
TXS 具有内部上拉电阻器(因此低电平信号使用更多功率)并输出开漏信号(因此您不能使用下拉电阻器)。 TXU 具有高阻抗输入和推挽输出;您可以选择是否使用以及使用哪种上拉/下拉电阻器。
TXS 具有对噪声敏感的边缘加速器。
如果您有理由、当然可以将 TXS 用于 SPI。
您好!
我有兴趣了解与 TXS0108ERGYR 相比、TXU0304是否适合集成到可穿戴设备中。
您能否提供有关 TXU0304以下方面的更详细信息或文档?
尺寸和外形 : TXU0304紧凑轻巧,适合佩戴式应用吗?
功耗 : TXU0304的典型电源要求是什么? 它是否适用于低功耗可穿戴设备?
功能 : TXU0304支持哪些特定功能? 它如何为可穿戴设备的功能做出贡献?
耐用性 : TXU0304的设计是否可以承受可穿戴设备中通常遇到的条件?
其他注意事项 :是否有其他特性或注意事项使 TXU0304特别适合(或不适合)可穿戴设备应用?
此外、如果 您有任何适用于 TXU0304的应用手册、数据表或技术文档以及功率预算计算示例、如果您能与我分享、我将不胜感激。
提前感谢您的帮助。
此致、
Sathiya
嘿、Sathiya、
由于 TXU0304具有固定方向和4通道配置、因此特别适用于 SPI 信号。 请参阅 产品页面 、获取此器件当前应用简介列表。
有关封装产品和电气通道的更多详细信息、请参阅 TXU0304的数据表。有关功耗规格、请参阅第7.5节。 Clemens 共享、 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?中 提供了一个 Excel 文档、可用于计算功耗。
此致、
插孔
尊敬的 Jack:
感谢您之前发送电子邮件并了解有关 TXU0304器件的信息。 我目前正在查看建议的数据表和应用简介。 但是、我有一个关于功率分析的问题。
Clemens 共享的常见问题解答文档提到使用 Excel 文档计算 CMOS 逻辑器件的功耗、并指定 VCC。 但是、TXU0304具有 VCCA、VCCB。 您能否说明一下、哪些参数应该用于功率分析计算?
您能不能和我分享一下任何 包含参考的示例计算?
非常感谢您就此问题提供指导。
此致、
Sathiya
尊敬的 JACK:
感谢您回复 了将电平转换器视为两个具有自己电源的独立器件、例如 TXU0304-A 和 TXU0304-B 在某些应用中、该方法有助于管理功耗和信号完整性。
我还要对 TXS0108E 进行评估、我注意到数据表中没有指定理想条件(ICCA = 2 µA、ICCB = 6 µA)下超出电源电流的详细工作电流信息。 为了准确地进行我们的评估、请您提供以下信息:
工作电流详细信息 :您能否介绍一下 TXS0108E 在运行期间的典型工作电流消耗? 具体而言、我想了解电流消耗如何随不同的输入条件(高、低)和开关频率而变化。
再次感谢您的支持。 我期待您的答复。
此致、
Sathiya
嘿、Sathiya、
在运行过程中(当器件开关时)、需要评估动态功耗、这取决于 PT 、PLC 和 PLR、 如常见问题解答中所示。 您可以在第5.14节中找到用于评估的 CPD 值、如下所示:
此致、
插孔