Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC2T245 主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T245
工具与软件:
您好!
我想使用 SN74AVC2T245RSWR 进行1.2V 电平转换。 具体而言、我计划将其用于3.3V 到1.2V 或1.8V 到1.2V 的转换。
当 VCCA=1.2V 时、数据表的开关特性只显示 TYP[ns]。
什么是最小值[ns]和最大值[ns]?