This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:SN74AVC2T245开关特性(VCCA=1.2V)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1385324/sn74avc2t245-sn74avc2t245-switching-characteristics-vcca-1-2v

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T245

工具与软件:

您好!

我想使用 SN74AVC2T245RSWR 进行1.2V 电平转换。 具体而言、我计划将其用于3.3V 到1.2V 或1.8V 到1.2V 的转换。
当 VCCA=1.2V 时、数据表的开关特性只显示 TYP[ns]。
什么是最小值[ns]和最大值[ns]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最低支持的电压下、电气特性非常糟糕、很难找到最坏情况下的最大值。

    请改用 SN74AXC2T245。