This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102DCUR 封装:引脚1指示

Guru**** 2545010 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1388029/lsf0102-lsf0102dcur-package-pin-1-indication

器件型号:LSF0102

工具与软件:

您好!

我刚刚获得了采用 VSSOP (DCU)封装的 LSF0102电压电平转换器、但我不确定哪个是引脚1、因为我需要将此 IC 组装到 PCB 上。 您将在下面看到我拍摄的组件图片。

您能告诉我哪个是引脚1吗?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    引脚1将以凹进圆圈标识。 此 软件包大纲 应该会有所帮助。  

    此致!

    Julius Burtell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julius、您好!

    我提供的图片中没有显示的缩进圆圈。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 但是、即使在读取磁条之后、仍然不清楚哪个引脚是引脚1、因为我不知道哪个引脚是右侧引脚、哪个引脚是左侧引脚。

    您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从左到右阅读文本时的左下方引脚。

    此致!

    Julius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 非常感谢。