This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:输入悬空时的输出操作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1383777/sn74lvc1g17-output-operation-when-input-is-floating

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户希望使用  SN74LVC1G17、但因为他们为几个不同型号的冰箱设计1个标准化板、对于某些型号、他们希望保持输入悬空。

例如、如果他们要每块电路板总共使用3个 IC、那么他们分别为 A 模型使用3个 IC、为 B 模型使用3个 IC、仅为 C 模型使用1个 IC、等等。因此、这会使 A 模型的1个 IC 输入悬空、等等  

在这种情况下、我知道数据表显示从不设计输入引脚短路。我问、

1.输入保持悬空时输出如何工作?

2.如果输入不应悬空、我们可以在输入引脚和 GND 之间添加一个连接到 GND 的下拉电阻器吗?对于希望保持输入引脚悬空的模型、可以将其下拉至 GND 吗? 如果该模型不将输入引脚悬空、我们就不能在电路板上放置电阻器、而只是留出空间。这会对通信速度产生任何影响吗?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    如果输入在逻辑器件中悬空、这可能会导致输出振荡并处于高频率、从而导致高电流消耗。 最佳做法是根据您的系统将未使用的输入短接至 GND (或 Vcc)。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737694/faq-how-does-a-slow-or-floating-input-affect-a-cmos-device 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的反馈。

    客户希望使用我们的逻辑 IC、如下图所示、

    对于其某些冰箱型号、将不会连接负载、因此 IC 输入端没有输入。

    在这种情况下、输入侧只会有 RC 滤波器和 TVS 二极管、这是否会导致任何问题?

    由于连接到 GND、它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此输入未连接至 GND。

    您需要在输入端添加一个上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。

    我还有一些后续问题、

    1.如果我们在此添加了下拉电阻器(以蓝色标记)、是否可以?

    2.在这种情况下、推荐的下拉电阻值是多少?  

    3.对于我们将为此 IC 输入的 PBA 板或型号、是否可以在我标记为蓝色的位置放置0欧姆电阻器? 这是否会以任何方式影响信号或通信?

    这是因为客户想要对各种冰箱型号使用1个标准化电路板、但有些型号需要此逻辑 IC、但有些型号不需要、因此只有一些电路板在此处具有逻辑 IC 的输入。 (它们仍需要焊接所有板的逻辑 IC)

    感谢您的支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.否;该位置未连接到输入端、电阻会使 TVS 无效。

    2.如果你对速度或功耗没有具体的要求,这并不重要。 通常为10 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert、 Clemens:  

    感谢您的反馈。

    我收到了来自客户的其他问题、

    1.客户只想将输出保持在逻辑低电平、同时保持输入悬空、因为 IC 输出端连接了多元重工业负载。 借助 RC 滤波器和 TVS 二极管、它们能够阻止可能通过的任何噪声、并使逻辑输出处于高电平。 在这种情况下、使用客户的电路、当输入悬空时、输出是否可能会变为高电平?

    2.我明白在有噪音的情况下,当我们的预期输入为低时,输出 可能会变高而不是变低,但在某些情况下,即使噪声不再通过输入为低电平,输出仍然是高电平?  

    非常感谢您的帮助和支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浮点输入可能被读作低电平、也可能被读作高电平。 并且会增加功耗;请参阅上面链接的常见问题解答。

    2.由于输入电容,电压会缓慢漂移(这就是它被称为"浮动"的原因)。 但电容足够小、肯定会产生漂移。

    您不得让输入悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。

    我有2个跟进问题:

    1.按照您的建议、这可行吗:放置10k Ω 下拉电阻器、而不是 RC 滤波器和 TVS 二极管?
    当存在输入时、它是否以任何方式影响信号或通信? (90%的时间有输入、但其他时间没有输入(未知))  
    (请查看下面的电路图。)

    2.如果输入端有外部噪声,输出端是否保持高电平状态?
    因为这是一个施密特触发 IC、客户的理解是 、一旦输出出来、它就保持不变、 换句话说、如果噪声导致输出高电平、即使在噪声被去除的情况下也会保持高电平。是否是这种情况?

    为了添加有关应用程序的一些背景信息、IC 的 输入连接到下载连接器、大多数情况下它会保持连接、但对于某些不连接连接器的型号、不会有输入信号、在这种情况下、他们期望输出保持低电平。 他们希望将输出保持在低电平、因为当输出变为高电平时、TR 打开、无法识别 MICOM。 但是、他们担心输入的噪声会使输出变为高电平。 因此、他们 仅在输入端使用 RC 滤波器和 TVS 二极管来保护输入免受任何噪声的影响。  

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当另一个器件将输入驱动为高电平时、它还必须通过下拉电阻提供电流(5V 的0.5 mA、通常可以忽略不计)。

    2.浮点输入倾向于在短时间内保持相同值。 但使用下拉电阻器时、即使电压尖峰碰巧强制输入为高电平、它也会立即再次被下拉。

    RC 滤波器和 TVS 二极管不会强制实施任何特定的电压。 RC 滤波器可消除高频噪声、TVS 能够钳制电压、否则会损坏逻辑器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 我有一个简短的后续问题、

    您提到了"浮动输入往往会在短时间内保持相同的值"、

    您的意思是、当输入处于浮动状态时、即使噪声短暂穿过并使输出处于高电平、噪声消失后、输出也很快变为低电平、这是否正确?

    客户希望仅确认此陈述。

    感谢您的支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;悬空输入不保持任何特定的电压。 当噪声产生浮动输入开关时、新电压将保持不变。