工具与软件:
各位专家、您好!
我的客户希望使用 SN74LVC1G17、但因为他们为几个不同型号的冰箱设计1个标准化板、对于某些型号、他们希望保持输入悬空。
例如、如果他们要每块电路板总共使用3个 IC、那么他们分别为 A 模型使用3个 IC、为 B 模型使用3个 IC、仅为 C 模型使用1个 IC、等等。因此、这会使 A 模型的1个 IC 输入悬空、等等
在这种情况下、我知道数据表显示从不设计输入引脚短路。我问、
1.输入保持悬空时输出如何工作?
2.如果输入不应悬空、我们可以在输入引脚和 GND 之间添加一个连接到 GND 的下拉电阻器吗?对于希望保持输入引脚悬空的模型、可以将其下拉至 GND 吗? 如果该模型不将输入引脚悬空、我们就不能在电路板上放置电阻器、而只是留出空间。这会对通信速度产生任何影响吗?
提前感谢您的支持。