This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45-Q1:自然通风条件下的实际工作温度(T.A)是多少? 数据表和产品页面之间存在差异。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389367/sn74lvc2t45-q1-what-is-the-actual-operating-free-air-temperature-t-a-discrepancy-between-datasheet-and-product-page

器件型号:SN74LVC2T45-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45

工具与软件:

自然通风条件下的实际工作温度(T.A)是多少? 在数据表(SCES818B)中、其读数为-40°C 至85°C、与 SN74LVC2T45相同。 然而、我认为'-Q1'会更高。 此外、在产品页面上、工作温度范围规定为-40°C 到125°C。 请澄清 T 的真实值 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    很可能是一个拼写错误(即 Q1的125 C 更正)、并且已提交内部更新请求、谢谢。

    此致、

    Michael。