Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2T45-Q1 主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45
工具与软件:
自然通风条件下的实际工作温度(T.A)是多少? 在数据表(SCES818B)中、其读数为-40°C 至85°C、与 SN74LVC2T45相同。 然而、我认为'-Q1'会更高。 此外、在产品页面上、工作温度范围规定为-40°C 到125°C。 请澄清 T 的真实值 A