This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:绝对最大输出电流额定值

Guru**** 2618185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1388744/sn74avc4t774-absolute-max-output-current-rating

器件型号:SN74AVC4T774

工具与软件:

数据表显示了持续输出电流的- 50 mA 绝对最大值。   

每个引脚还是每个封装?   

换句话说、我是否能够在输出2B1和2B2上分别安全地灌入33 mA、以便达到 66 mA 的总灌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、 66 mA < 100 mA、好的、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  为了澄清一点、数据表中提到了通过 VCCA、VCCB 和 GND 的100 mA 连续电流。   

    但这里只显示了50 mA 的连续输出电流。  我担心66 mA > 50 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流是按引脚测量的、因此这是可以的。

    但是、任何高于12 mA 的输出电流都无法再保证 VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你