请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T774 工具与软件:
数据表显示了持续输出电流的- 50 mA 绝对最大值。
每个引脚还是每个封装?
换句话说、我是否能够在输出2B1和2B2上分别安全地灌入33 mA、以便达到 66 mA 的总灌电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
数据表显示了持续输出电流的- 50 mA 绝对最大值。
每个引脚还是每个封装?
换句话说、我是否能够在输出2B1和2B2上分别安全地灌入33 mA、以便达到 66 mA 的总灌电流?