This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC595:Vcc 不存在时的输出状态

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV595A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1390351/cd74hc595-output-state-when-vcc-not-present

器件型号:CD74HC595
主题中讨论的其他器件:SN74LV595A

工具与软件:

你(们)好

器件未通电时、我是否可以预期输出 QA - QH 为高阻态?

我想在做出任何假设之前检查一下这个问题。

谢谢

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、是的。 实际上、连接到 VCC 的 ESD 钳位二极管 可防止您 向 输出施加高于0V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    正如 Clemens 所说、由于该器件在输出端具有正 ESD 二极管、因此在 VCC = 0时、不能保证器件为 Hi-Z。 对于此功能、您需要指定 Ioff 的器件、例如 SN74LV595A。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malcolm、我将介绍一下该器件。