This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:假 SN74HC164DR 且没有印刷 TI 标识?

Guru**** 2386660 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389730/sn74hc164-fake-sn74hc164dr-with-no-ti-logo-printed

器件型号:SN74HC164
主题中讨论的其他器件:SN74HCS164

工具与软件:

你好

´ve、我n´t 从 JLPCn´t 焊接了 SN74HC164DR 的 PCB、在他们发给我 SN74HC164DR 而没有印刷 TI 标识之前、我没有遇到问题、但这个板无法正常工作、直到我用带有标识的 SN74HC164DR 更改为 SN74HC164DR、他们说是真正的。 德州仪器(TI)正在将 IC 上的标签更改为不带标识的标签。 能否确认这些芯片是原装芯片? ´m 附带他们发送的 SN74HC164DR 的图片。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JLCPCB/LCSC 不是 TI 授权经销商、但不知道它们是否是假冒器件。

    TI 最近对使用字母"TI"而不是标识进行了更改;标记没有错误。

    TI 最近推出了传播延迟更低且功耗更低的新裸片、但保证数据表限制未发生变化。 我 Δv 您的电路违反了 Δt / 限制或设置/保持时间。 请显示输入和时钟信号的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我没有注意到任何异常与标记。 但是、由于它不是来自授权经销商、因此我在这里可以做的事情不多。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我被你撞见了。" 时钟变量从 CD4046´m、我从时钟输入引脚附加2个图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC164 由5V 电源供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑 CD4046会输出一个具有1.6 µs 下降/上升时间的信号。  Δt、这些边沿确实超出了 Δv / 限值。 如果您需要使边沿变得如此慢、则应使用具有施密特触发输入的器件、如 SN74HCS164。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我´m CD4046、´m 我需要发送一个可变时钟、原因是我使用此示例测试了一个噪声电路、它可以很好地用于预览 SN74HC164DR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的示波器可能会由于采样率而显示错误的上升/下降时间。 请放大边线以正确测量它。

    到底是什么错了? 请展示一个示波器迹线、其中显示了您认为是错误的 CLK 和 B 输入以及 QA 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个来自 CLK 引脚的缩放和一个来自示波器的短视频、B 输入为5V、Q´s 不是输出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎最后一个视频无法复制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是我´m 从4046发送一个可变时钟频率、但 SN74HC164DR 输出无响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    这看起来您刚好接近此器件的输入转换速率的边缘。  我不太熟悉 PLL 器件、但您应该尝试调整电阻分压器的值以加快边沿速度。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我´ve 尝试了 CD74ACT164M96而不是,它也可以,它没有问题读取4046时钟,它似乎新的 SN74HCS164 版本有问题读取4046时钟,无论如何我希望这篇文章帮助其他用户