工具与软件:
您好!
我能知道这些电平转换器的最大频率吗? 在什么频率下、它可以平滑地改变 PWM ro 时钟信号的电压、而不改变上升时间和下降时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我能知道这些电平转换器的最大频率吗? 在什么频率下、它可以平滑地改变 PWM ro 时钟信号的电压、而不改变上升时间和下降时间?
尊敬的 Amol:
它取决于所需的输出电压。
请参阅 常见问题解答] 是否可以 估算没有为我的电压电平提供数据速率频率? 作为参考、如果数据表中未指定相关的电压电平、谢谢。
此致、
Michael。
您好、Michael:
在我的理解中、TPD 只不过是引脚对引脚延迟。 即信号中电平转换器输出端的延迟。(输入到输出)
如果我错了、请更正。
我的问题与输入频率有关、请参阅下面的示例-
我已经在 TBX 评估板上对此进行了测试-
下面的波形显示施加了5V 输入(Ampl 2)以及3.3V 输出(Ampl 1)和频率。 20kHz。

现在频率为200kHz、波形显示施加了5V 输入电压(Ampl 2)和3.3V 输出电压(Ampl 1)、但如果您看到3.3V 输出电压、上升时间发生了变化、我没有看到方波形状的输出。 同样、如果增加频率上升时间、也会增加。

我希望我的问题是清楚的。 请查看并帮助我了解它可以处理的电平转换器的最大频率。
您好、Michael:
此波形是我们在评估时进行测试的。 启动电机板。
输入通过方波发生器提供给其中一个 I/O、输出 在示波器上进行测量。 我不确定布线的集总电容。
我们已订购 TXB-EVM Texas Instruments |开发板、套件、编程器| Digikey 板。
希望这些信息。 帮助您进行进一步计算。
Amol