This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:TXB0108PWRG4 | TXU0101DRYR | SN74ALVC164245

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1393846/sn74alvc164245-txb0108pwrg4-txu0101dryr-sn74alvc164245

器件型号:SN74ALVC164245

工具与软件:

您好!

我能知道这些电平转换器的最大频率吗? 在什么频率下、它可以平滑地改变 PWM ro 时钟信号的电压、而不改变上升时间和下降时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    它取决于所需的输出电压。  
    请参阅 常见问题解答] 是否可以 估算没有为我的电压电平提供数据速率频率? 作为参考、如果数据表中未指定相关的电压电平、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在我的理解中、TPD 只不过是引脚对引脚延迟。 即信号中电平转换器输出端的延迟。(输入到输出)

    如果我错了、请更正。

    我的问题与输入频率有关、请参阅下面的示例-

    我已经在 TBX 评估板上对此进行了测试-  

    下面的波形显示施加了5V 输入(Ampl 2)以及3.3V 输出(Ampl 1)和频率。 20kHz。

    现在频率为200kHz、波形显示施加了5V 输入电压(Ampl 2)和3.3V 输出电压(Ampl 1)、但如果您看到3.3V 输出电压、上升时间发生了变化、我没有看到方波形状的输出。 同样、如果增加频率上升时间、也会增加。

    我希望我的问题是清楚的。 请查看并帮助我了解它可以处理的电平转换器的最大频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    您的理解是正确的。

    但是、延迟表明了集总容性负载、与输出转换的频率相关。 因此、延迟是一个估算值。

    TXB 可以很好地处理200kHz 频率、以下指定的最高50 MHz 频率。 此外、如果低于3.9ns 时上升时间、则可以进一步指示容性负载增大。 请帮助确认两个波形的输出集总电容。 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    此波形是我们在评估时进行测试的。 启动电机板。

    输入通过方波发生器提供给其中一个 I/O、输出 在示波器上进行测量。 我不确定布线的集总电容。

    我们已订购 TXB-EVM Texas Instruments |开发板、套件、编程器| Digikey 板。

    希望这些信息。 帮助您进行进一步计算。

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    这在 VCCB 5V、VCCA 3.3V、输入5V 50kHz (最小实验室发生器可以运行)和200kHz (输出如下)中是不预计的、也没有得到进一步确认。

    当来自发生器的信号在没有 EVM 的情况下直接连接到示波器时、您可以帮助确认行为是否符合预期吗?

    此致、

    Michael。