请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HCS245 工具与软件:
尊敬的 TI 支持部门:
对于高温90...120°C 下的汽车应用、我们需要使用大量逻辑 IC、
我们需要尽可能降低静态电流消耗。
74HCS 组件看起来很有吸引力、但我在数据表中找不到任何适用于高温的最大静态电流消耗规格。
那么、您能提供可靠的信息以说明高温下最大电流消耗 Icc 吗? (例如、对于 Vcc=3.3V 时的 SN74HCS245、85°C 和/或125°C)
谢谢、BR、
AL