This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS245:SN74HCSxxx 元件中的高温静态电流消耗?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1395159/sn74hcs245-high-temperature-static-current-consumption-in-sn74hcsxxx-components

器件型号:SN74HCS245

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

对于高温90...120°C 下的汽车应用、我们需要使用大量逻辑 IC、

我们需要尽可能降低静态电流消耗。

74HCS 组件看起来很有吸引力、但我在数据表中找不到任何适用于高温的最大静态电流消耗规格。

那么、您能提供可靠的信息以说明高温下最大电流消耗 Icc 吗? (例如、对于 Vcc=3.3V 时的 SN74HCS245、85°C 和/或125°C)

谢谢、BR、

AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录:

    可能我只是误解了数据表。

    您的最小值和最大值条目一般是否显示完整的温度规格?

    Icc 最大值也会增大 2µA 的值是否适用于-40...125°C?

    您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值适用于最高温度:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Clemens!