This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尽管(来自 DS)遵循了该原理图(其中1.0V 而非1.2V (VrefA)和3.6V 而非1.8V (VrefB))、但 B1和 B2仍然停留在1V、无论 A1和 A2电平如何。
你好、Leonardo、
请注意、由于器件具有开漏输出、因此高侧(在本例中为 B 侧)需要上拉。 EN 节点上测得的电压应约为1.8V。 您能在结束时确认吗? 您还可以共享您的特定原理图以进行进一步调试。
谢谢!
插孔
您好、Jack!
感谢您的快速回复。
是的、我们确实拥有以下两种优势:
1.上拉电阻
2.200k Ω 电阻、用于将 VrefB 和 en 连接到3.6V
在 VrefB 上、我们测量的是几 mV;我们是否应该假设部件已断开?
VREFB 之前直接承受3.6V 电压:是否可能是执行多函数的原因?
THX
你好、Leonardo、
先前没有200k Ω 偏置电阻器、因此该单元可能会损坏。
VREFB 不应直接连接到3.6V、因为这会导致漏电流通过内部 FET (受到200k Ω 偏置电阻的限制)。 如果配置正确、应将其短接至 EN、然后通过200k Ω 上拉至3.6V。 以下是包含此内容的 Logic Minute 视频: https://www.ti.com/video/5614304068001
我们是否可以更换装置并重新测试?
此致、
插孔
尊敬的 Jack:
是、已确认:部件确实损坏。
非常感谢、我们解决了问题并测量了1.8V Vrefb