This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:B 侧输出卡在1V、同时从1.0V (A 侧)转换为3.6V (B 侧)

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392791/lsf0102-b-side-outputs-stuck-at-1v-whilst-translating-from-1-0v-a-side-to-3-6v-b-side

器件型号:LSF0102

工具与软件:

尽管(来自 DS)遵循了该原理图(其中1.0V 而非1.2V (VrefA)和3.6V 而非1.8V (VrefB))、但 B1和 B2仍然停留在1V、无论 A1和 A2电平如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leonardo、

    请注意、由于器件具有开漏输出、因此高侧(在本例中为 B 侧)需要上拉。 EN 节点上测得的电压应约为1.8V。 您能在结束时确认吗? 您还可以共享您的特定原理图以进行进一步调试。  

    谢谢!

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack!  

    感谢您的快速回复。

    是的、我们确实拥有以下两种优势:

    1.上拉电阻  

    2.200k Ω 电阻、用于将 VrefB 和 en 连接到3.6V

    在 VrefB 上、我们测量的是几 mV;我们是否应该假设部件已断开?

    VREFB 之前直接承受3.6V 电压:是否可能是执行多函数的原因?

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leonardo、

    先前没有200k Ω 偏置电阻器、因此该单元可能会损坏。

    VREFB 不应直接连接到3.6V、因为这会导致漏电流通过内部 FET (受到200k Ω 偏置电阻的限制)。 如果配置正确、应将其短接至 EN、然后通过200k Ω 上拉至3.6V。 以下是包含此内容的 Logic Minute 视频: https://www.ti.com/video/5614304068001

    我们是否可以更换装置并重新测试?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是、已确认:部件确实损坏。

    非常感谢、我们解决了问题并测量了1.8V Vrefb