Other Parts Discussed in Thread: LSF0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1395923/lsf0108-capacitor-value-on-en-pin
器件型号:LSF0108工具与软件:
您好!
我不确定这是不是问这个问题的正确地方、但我还是会继续。
LSF0108数据表参考原理图中建议在 EN 输入端放置一个200k Ω 的电阻器和一个1uF 的电容器。 有时候、不过是1.u F 被替换为1 M 这在我看来似乎是个错误。
数据表的"9.2.1.1.2偏置电路"部分专门建议使用1uF 值、而图9-5 "使用3.3V 电源进行单电源转换"只显示1mF 值。
如果这确实正确、或者是文档中的错误、有人可以确认吗?
谢谢!