This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:EN 引脚上的电容值

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1395923/lsf0108-capacitor-value-on-en-pin

器件型号:LSF0108

工具与软件:

您好!

我不确定这是不是问这个问题的正确地方、但我还是会继续。

LSF0108数据表参考原理图中建议在 EN 输入端放置一个200k Ω 的电阻器和一个1uF 的电容器。 有时候、不过是1.u F 被替换为1 M 这在我看来似乎是个错误。
数据表的"9.2.1.1.2偏置电路"部分专门建议使用1uF 值、而图9-5 "使用3.3V 电源进行单电源转换"只显示1mF 值。

如果这确实正确、或者是文档中的错误、有人可以确认吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果"µ"符号是用"Symbol"字体生成的、并且有关要使用的字体的信息是否会丢失。 则符号将显示为"m"。 这是一个错误。

    请注意、在上电期间、电容器必须通过电阻器充电。 如果转换器无法承受几百毫秒的运行时间、则应使用较小的电容器。