This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:I2C、SPI、100MHz CLK 的最佳拟合器件建议

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74LXC8T245, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1396835/txb0108-best-fit-device-suggestion-for-i2c-spi-100mhz-clk

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74LXC8T245TXV0106

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户使用了以下两款器件、目前需要更多渠道。

 - LSF0102DQER (仅限 I2C)

 - TXB0108YZPR

要求如下所示。 您能建议最佳器件选择吗?

 - I2C:14通道(总引脚数:14 x2=28)

 - SPI : 6通道(总引脚: 6 x4=24)

 -时钟(最大100MHz 下): 5通道(总引脚数: 5 x1=5)

它看起来自动方向电平转换器中的最大通道数为8。  对于该要求、您是否建议使用8件 TXB0108YZPR?

谢谢你。  

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 μ I²C、请使用 LSF 器件。 如果是 SPI、请使用6×TXU0304。 对于时钟、请使用任何单向或方向控制转换器、如 TXV0106或 SN74LXC8T245。