请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0108 主题中讨论的其他器件:TXU0304、 SN74LXC8T245、 TXV0106
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户使用了以下两款器件、目前需要更多渠道。
- LSF0102DQER (仅限 I2C)
- TXB0108YZPR
要求如下所示。 您能建议最佳器件选择吗?
- I2C:14通道(总引脚数:14 x2=28)
- SPI : 6通道(总引脚: 6 x4=24)
-时钟(最大100MHz 下): 5通道(总引脚数: 5 x1=5)
它看起来自动方向电平转换器中的最大通道数为8。 对于该要求、您是否建议使用8件 TXB0108YZPR?
谢谢你。
Ella